欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:E3X-HD10初始化步骤是什么?

提问时间:2021-09-03

8429 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

E3X-HD10初始化步骤是:1、TUNE+L/D同时按3s2、通过UP或者DOWN选择RST后按MODE键3、通过UP或者DOWN键选择RST INIT后按MODE键

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜