提问时间:2021-09-03
1912 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
切勿在卸下阻尼器螺栓的情况下使用。另外,切勿仅通过卸下螺母来拧紧阻尼螺栓来使用螺母。如果在拆卸阻尼器螺栓的情况下使用气缸,则活塞将撞击缸盖并造成气缸损坏。另外,如果拧紧,则活塞密封垫会碰到管子的台阶部分并造成损坏。阻尼螺栓的行程调节范围是相对于标准行程的0到-5 mm。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
气缸 双联型/基本型/CXS系列