欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:我想了解CXS(J)系列的中间行程的对应关系。

提问时间:2021-09-03

2294 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

在模型末尾添加-XC19可以容纳中间笔画。5mm垫片可用于较大尺寸的行程。(例如:在15冲程的情况下,将一个5 mm的垫片安装在主体上20冲程。)

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜