提问时间:2021-09-03
2562 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
支架后面的代号代表槽宽系类代号,需要与铝合金型材的槽宽代号一致,由于该规格是3列槽系类产品,需要选择3列槽的铝合金型材。 比如NBLTT5 这里5代表槽宽(6mm)代号,配套3列槽型材是HFS5-2060和NFS5-2060 等产品。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
加强用型材支架 5系列3列槽用/6个安装孔