欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:8-45系列用 厚型支架,支架型号后面的数字代表什么?

提问时间:2021-09-03

2893 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

支架后面的数字与铝合金型材的系列一致,只要对应起来大部分是可以使用的,由于该规格是两列槽,因此型材也是需要选择两列槽的对应系列才可以配套使用。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜