欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:K3HB-X系列电显表,带事件输入功能,并且是连接器型的是否需要XG4M-1030和K32-DICN各订一个?

提问时间:2021-09-03

1649 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

XG4M-1030是连接器是不需要购买的。只需要购买专用电缆K32-DICN(包含了XG4M-1030连接器和一根3M电缆)

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜