欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:在STEP7(TIAPortal)中,如何在S7-1200/S7-1500PLC中实现一个定时执行事件的功能?

提问时间:2023-09-15

2648 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

通过“clockalarm”功能块,可以实现事件单次执行,或每年,每月,每日,每小时,每分钟以及每秒执行。 通过“clockalarm”功能块的输入参数定义事件的开始时间,禁用不需要的时间单位(例如,年,月,日,…)等参数。 功能块会将配置的参数与系统时间进行比较,当定义的时间与系统时间相同时,“clockalarm”功能块输出管脚输出True信号。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜