欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:请问我想要一台梯子,该如何选择呢?

提问时间:2021-09-03

2950 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

正常的计算方式是:使用者身高+臂长+梯子的使用高度,比如身高165cm的人(其臂展一般约35cm)使用SRA-8为例,那么可触及的高度为165cm+35cm+79cm=279cm

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜