提问时间:2021-12-28
2632 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
CC-3132-01是经济型产品,CC-2084-02是标准型产品。用料不一样,虽然最大载重一样,但由于给的这两个编号不一样,所以没有可比性。 1、顶板高度为人字梯时的高度,梯子高度为做梯子使用时的长度; 2、顶板尺寸无:因为并不作为作业台面使用; 3、型材尺寸无:型材尺寸厂家暂未提供,其他网页上的负载和相关尺寸是可以保证的 4、设置尺寸升降面和设置尺寸纵深含义为当作为人字梯使用时四个角围成的长方形在地面上所占的长和宽。
发表时间: 2021-12-24
有用