欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:MIL规格连接器 MMS系列 弯角型插头产品可以与其他品牌同规格的产品匹配吗?

提问时间:2021-09-03

1649 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

由于不同厂家在生产过程中的模具不同,尺寸等都会有差异,而且对于不同品牌插头的匹配,在出现品质问题上无法判断责任体,我们建议最好是插头与插座全部使用同一个品牌的产品。不过都是符合MIL规格是可以嵌合的。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜