欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:D/MS系列产品可以与其他品牌同规格的产品匹配吗?

提问时间:2021-09-03

2087 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

日本第一电子工业产D/MS型圆形连接器A/B系列产品,符合美国MIL-DTL-5015(MIL-C-5015)标准,它与符合MIL-DTL-5015(MIL-C-5015)标准的其他品牌MS连接器可相互组合。但是由于不同厂家在生产过程中有公差差异,会在一定程度上导致组合会紧或者松,我们建议最好是插头与插座全部使用同一个品牌的产品。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜