欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:微型光电传感器直流光方式与变调光方式的区别是什么?

提问时间:2021-09-03

2386 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

直流光方式:连续放射一定光量的光线方式。优点:能高速响应性,缺点:易受扰乱光等影响。适用场合:安装尺寸较小且响应频率较高但没有扰乱光的环境。常用型号:EE-SX77/87,EE-SX47/67,EE-SY671/672。变调光方式:投光部的LED脉冲点亮,对受光部信号的DC成分进行切割的信号处理。优点:减少阳光和白炽灯等扰乱光的影响,缺点:易受电源和导线长度影响。适用场合:要求传感器的安装尺寸较小以及有扰乱光的环境。常用型号:EE-SPX301/401,EE-SPZ301/401,EE-SPX613。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜