欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:XVG信号灯安装方式有哪些方式?

提问时间:2021-09-03

2846 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

总共有5种安装方式,分别是:1、XVGB*W (直接安装);2、XVGB*T (支撑管安装);3、XVGB* (带L支架的支撑管安装);4、XVGB*H (带底座的支撑管安装);5、XVGB*M (带可折叠底座的支撑管安装)

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜