欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:当通信模块CM1242-5的GSD文件在DP主站项目中配置时,在S7-1200的项目中如何设置传输区域的一致性?

提问时间:2021-09-03

3174 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

CM1242-5 的 GSD 文件有总长度一致性的只输入和只输出的模块。如果在 DP 主站项目里通过 GSD 文件配置通信模块 CM1242-5 ,那么在 S7-1200 的项目里必须将已组态的传输区域的一致性设置为“总长度”。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜