提问时间:2023-09-19
2698 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
在程序中的多个点为操作数赋值是错误的根源。相应的操作在博途中将会发出报错信息。在 S7-300/S7-400 中,可以给IEC Timer 编程然后再给它的输出分配另外的时间。这样,如图01显示,就可以重置 IEC timer,在编译时不会有错误报出。然而,这样编程是错误的根源!如果一个操作数,在程序中不同的地方进行 Set、Reset 或者赋值,它的状态就不再是唯一的。如果想要将其从S7-300/S7-400 移植到 S7-1200/S7-1500,IEC Timer 的输出必须不能被再次赋值,分配另外一个时间。控制器之间的另一个不同是在定时器标签的更新上。 S7-300/S7-400中定时器标签"Q" 和 "ET" 在定时器被调用的时候被更新。 S7-1200/S7-1500定时器会在被调用或者定时器标签被访问时更新。