欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:开关电源选型要素是什么?

提问时间:2023-09-15

2070 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

开关电源选型要素主要有如下几点: 输入电压规格:根据设备的要求选择合适的输入电压规格,例如110V和220V。 功率:考虑电源的功率,为了使电源的寿命增长,可选用多30%输出功率额定的机种。 负载特性:如果负载是马达、灯泡或电容性负载,当开机瞬间时电流较大,应选用合适电源以免过载。如果负载是马达时应考虑停机时电压倒灌。 工作环境温度:考虑电源的工作环境温度,及有无额外的辅助散热设备,在过高的环温电源需减额输出。 各项功能和安装方式:根据需要选择保护功能、应用功能、特殊功能等;商品安装方式是否符合使用需求等。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜