欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:开关电源的PFC功能是什么?

提问时间:2021-09-03

5959 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

PFC(Power Factor Correction)功率因子矫正,主要为改善电源供应器AC输入端有效功率与视在功率的比值。一般不含PFC线路的机型,其输入端的功率因子只有0.4~0.6,而具有主动式PFC线路则可以达0.9以上,其相关式如下: 视在功率 = 输入电压 x 输入电流(VA) 有效功率 = 输入电压 x 输入电流 x 功率因子(W)以环保的观点:电力公司发电厂必须产生大于视在功率的电能,其发电机组才可以稳定供给市场电能需求,而电能的实际使用则是有效功率。如果功率因子为0.5,表示发电机组发出大于2VA电力,才能安全供给电能1W的需求,其能源运作效益差。反之,若功率因子改善为0.95,则电力公司发电机组只要发出大于1.06VA电力,供给电能1W的需求便无问题,能源的运作效益较佳。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜