欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:我可以将P-90-C备用刀片用于P-90-A剥线钳吗?

提问时间:2021-09-03

2575 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

可以使用P-90系列(P-90-A / P-90-B / P-90-C / P-90-F)的刀片相互兼容。所有备用刀片都可以安装在任何身上并可以使用。 P-90-A的备用刀片:P-910;P-90-B的备用刀片:P-911;P-90-C的备用刀片:P-912;P-90-F的备用刀片:P-915

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜