欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:68250-02这款倒角刀是包含几个刀片的?如果刀片损耗了是否可以单独购买?

提问时间:2026-11-13

2450 浏览

全部回答(1个)

68250-02 是不包含刀片的 配套的刀片是TCEX16T3XX-XXX (符合这个规律的刀片都可以),具体需要选择 因为加工材质,粗加工 ,精加工需要确认的,米思米目前没有销售此类的刀片

发表时间: 2026-11-13

有用

下一问题: CFFRS16-35尺寸是什么

猜你想搜