欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:这款LAPP的电缆,芯数最多可达100芯,截面积从0.5mm²-35mm²,在米思米官网上是否都可以买到?

提问时间:2021-09-03

2259 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

OLFLEX CLASSIC 110是LAPP最具有竞争力的系列,CLASSIC 110有分灰色护套线和黑色护套线,以及橙色、透明色等其他颜色护套。米思米挑选了使用范围最广泛的规格作为库存产品,当天可以发货。其他规格也可以在米思米官网上买到,需要通过米思米官方邮件或者电话人工咨询我们。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜