欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:卡尺184-302S型号 说明13片:0.03~0.1mm间隔0.01mm,0.2~0.5mm间隔0.1mm,0.15mm , 其中 0.2~0.5mm 间隔0.1mm,0.15mm 间隔具体多少?

提问时间:2026-11-13

2795 浏览

全部回答(1个)

0.03-0.1mm 8片,0.2-0.5mm 4片,单独的1片0.15mm。所以0.2-0.5mm 4片的间隔为0.1mm

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜