欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:双杆气缸:带和不带自动切换功能的CXS(J)系列之间的外部尺寸是否有差异?

提问时间:2021-09-03

2181 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

CXS(J)系列是标准的内置磁铁类型,因此外部尺寸(包括安装孔位置)是相同的。例如,CXSL20-100和CXSL20-100-Y7BW具有相同的尺寸。如果将两个自动开关D-Y7BW连接到CXSL20-100,则将获得CXSL20-100-Y7BW。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜