欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:自动滑台ZCVLC630-1-1-U-U带配件么?

提问时间:2021-12-28

2520 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

1.电机尾部的旋钮用途是,在不通电状态下,可手动旋转旋钮调整滑块位置。 2.该型号还需要购买驱动器配合使用。 3.可以实现手动调节。电机尾部的旋钮就是在断电状态下手动调节用。 如果买手持终端设备,需要再购买控制器MSCTL102。如果要买控制软件,也需要买控制器。如果买MSDR24驱动器,则单接PLC即可。 请注意,只有步进马达才可以用此链接(自动滑台外围零件)控制软件和手持终端设备。如果选择了伺服马达,则无法用MSCTL系列的控制器。

发表时间: 2021-12-24

有用

猜你想搜