欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:LA7D1064独立安装底座可以用于LRE01N-32N吗?

提问时间:2021-09-03

1836 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

可以的, LRE01N-32N除了可以用LAEB1N,也可以用LA7D1064进行独立安装.

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜