欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
技术问答
全部
新手启航
商品分类
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
商品分类
电动驱动新产品
SCARA视觉上料模块
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
直齿轮
尺寸GEAKBB2.5-36-25-B-20N-KC90 GEAKBB2.0-4...
问:尺寸GEAKBB2.5-36-25-B-20N-KC90 GEAKBB2.0-45-20-B-25N-KC90 GEAKBB2.0-60-20-B-25N-KC90的重量分别是多少?
工厂自动化零件
直齿轮
米思米 MISUMI
重量
提问时间:2026-11-13
2689
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
此三款重量分别为1912g;1288g;2223g。
发表时间: 2026-11-13
有用
上一问题:
安全鞋FF0513是否不含金属材料?
下一问题:
传感器EX-20系列反射型的光柱直径是多少?是否超过6mm?能否穿过8mm的孔去检测物体?
猜你想搜
氮气弹簧F=W*A/B W是重量 指是N 还是KG?
XCVLC675-2-1-G-N有几个传感器
什么是N型连接器?
球型门碰C-590N有什么特点?
A-1481N-3-1的钥匙是通用的吗
HVF-75N是否可以调速