欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:除了空气和水以外,还能流其他流体的软管是什么?

提问时间:2021-09-03

1716 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

基本上,SMC管是用于空气的,但是某些化学药品对管的耐受性更高。请注意,每个系列产品目录的规格中未列出的流体不在保修范围内,因此请您酌情考虑是否使用它们。即使在文档中描述的化学名称或化学名称中带有“○”符号,也意味着该化学名称对管材具有化学惰性。根据温度,压力和化学浓度,可能会发生物理问题,例如渗透和溶胀,从而引起问题。用作液体时,请确保在相同的环境中进行足够的测试,以确保使用条件没有问题。

发表时间: 2021-08-31

有用

相关分类

软管

软管

猜你想搜