提问时间:2021-09-03
3549 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
如果主,副齿都是金属齿轮的情况下,因为金属齿轮在咬合时因摩擦,高温等原因,所以不可以在无润滑的情况下使用。如果在负荷很小的情况下使用树脂齿轮可以使用,但是还是推荐使用润滑油维护。如里主,副齿轮都是树脂齿轮配合使用时。因为树脂齿轮在无润滑使用时会产生高温,齿轮热胀后背隙会减小,所以推荐与金属齿轮配合使用。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
蜗杆 模数0.8/1.0