提问时间:2021-09-03
3157 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
1.请仔细擦拭防锈油并封入润滑剂后再使用;2.请避免将不同的润滑剂混合使用。即使增稠剂相同的润滑脂,由于添加剂等不同,也可能相互之间产生不良影响;3.要在经常产生振动的场所、无尘室、真空、低温·高温等特殊环境下使用时,请使用与规格·环境相匹配的润滑脂;4.进行产品润滑时,直接将润滑剂涂抹到滚动面上,请以行程长度为单位,进行数次跑合运转,使润滑脂进入产品内部;5.润滑脂的稠度随温度而变化。直线轴承的滑动阻力随稠度变化,请注意。
发表时间: 2021-08-31
有用