欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:耐高温金手指胶带的耐热温度是多少?

提问时间:2021-09-03

4140 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

这款金手指(聚酰亚胺胶带)的长期耐温:200℃、短期耐温:260℃(30分钟) 300℃(10分钟)。适用于马达绝缘,线路板焊锡遮蔽等高温环境。移去胶带后,金手指表面无残留

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜