欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:密封条STRP-5-20T使用温度和胶的使用温度是多少?是否有耐高温的密封条产品?

提问时间:2026-11-13

2304 浏览

全部回答(1个)

密封条使用温度-10~60℃(包含两面胶)。不建议夏天高温在户外长时间暴晒。 我司当前在售的都是常温条件下使用的密封条,并无耐高温的密封条售卖。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜