提问时间:2023-09-19
6910 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
数据点配置为修改向应用发送数据提供不同的选择,本条目解释了作为事件的数据点配置的传输类型,传输模式和触发器之间的交互。当组态的触发条件满足的时候,指定的值按照预设的传输类型进入CP的的发送缓冲区。不是当前值(“由当前值触发”)就是尚未传送的缓存值(“由每个值触发”)。通过触发器,可以决定何时将数据点的数值传送入CP的发送缓冲区,满足下面任一条件,数据点将被传输:达到特定的阈值(阈值触发器)。释放一个可配置的触发信号(事件触发)。配置了一个时间帧(时间触发)。通过组态传输模式,可以决定一个数据点的值是在触发器释放之后直接发送给通信伙伴(例如TCSB服务器),还是发送另一个数据点(“有条件地自发”)。
相关商品
S7-1200系列CPU模块