欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:请问手用高延展缠绕膜 PVC卷芯 厚度20μm在存储时有什么要求?

提问时间:2021-09-03

1806 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

在存储拉伸膜的时候,应当注意仓库的温度,避免与酸碱和有机溶剂等化学产品的接触。另外,每卷膜层的气密性随放置时间、环境、温湿度影响,会发生不同程度的变化。该变化属于正常物理现象,不影响商品性能,请正常使用。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜