欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:缠绕膜使用的LLDPE是什么材质?有何优点?

提问时间:2021-09-03

3510 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

线性低密度聚乙烯(LLDPE)为无毒、无味、无臭的乳白色颗粒,密度为bai0.918~0.935g/cm3。它与LDPE相比,具有较高的软化温度和熔融温度,有强度大、韧性好、刚性大、耐热、耐寒性好等优点。还具有良好的耐环境应力开裂性,耐冲击强度、耐撕裂强度等性能,并可耐酸、碱、有机溶剂等而广泛用于工业、农业、医药、卫生和日常生活用品等领域。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜