欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:手电筒N1是使用什么LED灯泡?功率是多少?流明和照射距离有多少?

提问时间:2021-09-03

2565 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

手电筒N1,是使用CHINA 5MM LED灯泡,有20流明亮度功率是0.5瓦,照射可达距离24米

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜