欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:手电筒B62是使用什么LED灯泡?功率是多少?流明和照射距离有多少?有几种光亮模式?

提问时间:2021-09-03

3180 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

手电筒B62,是使用CREE XH-L HD V5 LED灯泡,功率是9瓦950流明高亮度,170米远射照明。常规模式:弱光-低亮-中亮-高亮-强光;隐藏模式:爆闪-SOS

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜