欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:手电筒B200是使用什么电池?可以充电吗?支持防水吗?

提问时间:2021-09-03

2059 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

手电筒B200标配2节18650锂电池(2600mAh)。锂电池可以充电使用手电筒B200支持IP68防水级别,可防水深2米

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜