欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:手电筒N2是使用什么电池?可以充电吗?功率是多少?支持防水吗?

提问时间:2021-09-03

2414 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

手电筒N2使用2节7号AAA干电池(产品不含电池)。该产品不能充电,功率是1瓦手电筒N2支持IP65防尘防雨淋级别

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜