欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:使用乐泰603固持固持胶/厌氧胶时,都要涂底涂剂吗?

提问时间:2021-09-03

1883 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

如果两个部件都属于非活性表面,我们建议涂底漆(LOC-SF7649-4.5OZ)。这些金属不含铁或铜,因此缺乏产品在24小时内完全固化所需的金属离子。这些非活性表面包括镀件、不锈钢、镀锌钢和阳极氧化铝等。不过,如果两个部件都是活性金属或至少有一个部件是活性金属,则无需涂底漆即可确保完全固化。一般室温下24小时内可完全固化。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜