相关型号:LOC-609
提问时间:2021-09-03
2065 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
如果两个部件都属于非活性表面,我们建议涂底漆(LOC-SF7649-4.5OZ)。这些金属不含铁或铜,因此缺乏产品在24小时内完全固化所需的金属离子。这些非活性表面包括镀件、不锈钢、镀锌钢和阳极氧化铝等。不过,如果两个部件都是活性金属或至少有一个部件是活性金属,则无需涂底漆即可确保完全固化。一般室温下24小时内可完全固化。
发表时间: 2021-08-31
有用