欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:H3/H5系列定时器不复位

提问时间:2021-09-03

3445 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

1. 故障现象:接入复位信号后,定时器不能正常复位。2. 故障原因:(1)复位信号线断线或接触不良。(2)复位信号未按照产品接线图连接。(3)定时器复位信号电压超过规定范围,导致内部复位回路损坏。(4)电磁干扰、噪音干扰导致复位信号异常,无法复位。3. 注意事项:(1)检查复位端接线是否正确。(2)确认定时器的复位信号是无电压还是电压输入,避免信号接入错误。(3)产品使用现场采取以下抗干扰措施: ① 信号线使用屏蔽电缆,并可靠连接。 ② 信号线应与大电流动力电缆分开布线。 ③ 产品应与大功率或高频设备隔离安装。 ④ AC220V 电源可在输入端加隔离变压器。

发表时间: 2021-08-31

有用

相关商品

H3BA-N系列

H3BA-N系列

猜你想搜