欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:定时器H3CR-A/F/G/H底座型号?

提问时间:2021-09-03

2423 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

H3CR-A/F/G/H系列导轨安装底座:P2CF-11;开孔安装底座:P3GA-11和适配器Y92F-30;H3CR-A8/F8/G8/H8系列导轨安装底座:P2CF-08;开孔安装底座:P3G-08和适配器Y92F-30

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜