欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:封闭式开关,造成转动驱动杆或按动按钮,开关不动作,或驱动杆/按钮无法复位的故障原因是什么?

提问时间:2021-09-03

3117 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

故障原因:1.挡块凸轮形状不合适或表面粗糙; 2.由于受到过大的外力导致驱动部位变形或损坏; 3.轴承卡死或损坏; 4.操作速度超过了允许范围; 5.泥状异物、切削屑、尘埃的堆积。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜