欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:怎样选择家用小型断路器及剩余电流动作开关?

提问时间:2021-09-03

3685 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

家居用电按照明回路、电源插座回路、空调回路、分开布线,当其中一个回路 (如插座回路) 出现故障时,其他回路仍可正常供电。插座回路须安装剩余电流动作保护装置,防止家用电器因剩余电流造成人身电击事故。○ 住户配电箱总开关选择 32A-40A 小型断路器或隔离开关。○ 照明回路一般选择 10A-16A 小型断路器。○ 插座回路一般选择 16A/30mA 的剩余电流动作保护断路器。○ 空调回路一般选择 16A-25A 小型断路器。○ 采用双极或 1P+N (相线+中性线) 断路器,当线路出现短路或剩余电流动作故障时,立即切断电源的相 (火) 线和中性 (零) 线,确保人身安全及用电设备安全。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜