相关型号:6SE64202UD
提问时间:2023-09-15
1773 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
变频器过温的可能原因: 变频器散热器的温度(P0614)超过了报警电平,将使调制脉冲的开关频率降低和/或输出频率降低(取决于 P0610 的参数化)。 处理方法如下: 1. 检查环境温度是否在规定的范围内; 2. 确认负载状态和“工作-停止”周期时间是否适当; 3. 确认变频器运行时冷却风机是否在运行。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
MICROMASTER 420通用变频器