欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:ATV12系列变频器显示“NLP”状态的可能原因?

提问时间:2021-09-03

15091 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

NLP表示ATV12变频器认为进线侧无输入电压或电压过低,可以通过以下步骤进行确认,首先,进入变频器的显示(MON)菜单,找到子菜单“电源电压(ULn)”,查看当前电压值与变频器的额定电压对比,是否存在当前电压值过低;如果当前电压值正常,用万用表测量PA+和PC-之间的直流母线电压,将该电压的读数除以2的平方根,看是否与“ULn”的值匹配,例如,变频器型号末尾为M3的产品,电源电压为三相200-240V,对应于电压220V AC,其直流母线应该是324V DC。若两者的数值匹配,则可认为是内部控制板检测不到母线电压的问题;若两者的数值相差很大,则说明直流母线侧出现了问题。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜