提问时间:2021-09-03
3202 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
请按照以下方法进行配线(参照下图)【控制器种类:C1】将DC24V电源的负极连接到电源连接器的0V上(水色)将DC24V电源的正极连接到电源连接器的MP24V、CP24V、ES1上(红色)将电源连接器的ES2和ES-短接(蓝色)【控制器种类:C21/C22】连接电源连接器的[L]和[L1],以及[N]和[N1]。短接EXT连接器的[ES+]和[ES1],以及[ES2]和[ES-]。※短接电源连接器的紧急停止※手持终端设备(EXRS-H1)的紧急停止按钮可有效使用。补充:该实例的手持终端设备时连接在控制器的COM1上。正常状态下,ES状态通常是保持一定的电压,如果按压紧急停止按钮(红色半圆),ES状态的电压会下降,从而判断控制器有紧急情况发生。由于给马达供电的电源没有在外边被切断,所以控制器在内部切断电源,输出紧急停止报警(C1)后,等待ES状态的恢复。由于PC通信电缆和附件虚拟连接器可以在插头内部短路COM1,所以可以省略与COM1相连接的紧急停止按钮。请注意如果控制器COM1什么也不连接,那么ES1到ES2之间的配线将被切断,从而判断控制器有紧急停止情况。
详情
详情
相关商品
单轴机器人 RSB2 皮带型