欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:单轴机器人请详细说明有关紧急停止回路图的相关内容。

提问时间:2021-09-03

2981 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

紧急停止回路有两种,1种是客户自建紧急停止回路,一种是使用追加工H或D的手持终端设备,来实现紧急停止,下面主要说明自建急停回路的方法。【控制器种类:C1】紧急停止回路图的说明正常状态下,ES的状态通常是保持一定的电压。如果按压紧急停止按钮(红色半圆),继电器(RY)上的电压会变为0V,MP24V与ES-的接点会自动断开。因此通过ES状态电压的变化情况,可以判断控制器是否发生了紧急情况。紧急停止报警(C1)输出后,等待ES状态的恢复。【控制器种类:C21/C22】EXT连接器紧急停止回路图的说明正常状态下,ES的状态通常是保持一定的电压。如果按压紧急停止按钮(红色半圆),继电器(RY)上的电压会变为0V,MP24V与ES-的接点会自动断开。因此通过ES状态电压的变化情况,可以判断控制器是否发生了紧急情况。紧急停止报警(C1)输出后,等待ES状态的恢复。<注意>请务必确认继电器接点的电气容量。如果容量不够,请单个使用。对于ES1、ES2紧急停止的配线,请接入电流300mA以内的负载。如果接入电流超过300mA的负载,或者不接负载,接通电流超过300mA,都有可能损坏控制器。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜