提问时间:2021-09-03
3538 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
不可以。防紫外线防护眼镜虽然能对日光中的紫外线达到99%甚至更高的防护,那只是对紫外线中的UVA和UVB部分防护。焊接的弧光中除了有UVA和UVB,还有红外线IR,以及强度非常高的可见光,一般的防紫外线护目镜并没有对这些有害光的防护功能,不能起到防护的作用。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关分类
防护眼镜