提问时间:2021-09-03
5955 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
不可以。防紫外线防护眼镜虽然能对阳光中紫外线的防护指数达到99%甚至更高,但其仅仅是针对紫外线部分。而电焊作业产生的弧光中除了有紫外线之外,还有红外线IR,以及其他强度非常高的可见光。普遍的防紫外线防护眼镜并不具备防护这些有害光的功能,所以不能起到防护作用。焊接作业者必须要选择专门的焊接护目镜才可进行有效防护。
发表时间: 2021-08-31
有用