欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:该产品https://www.misumi.com.cn/vona2/detail/110400289760/商品规格中说负荷vm-1,VW-1指的是什么意思?

提问时间:2021-09-03

3710 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

VW-1是Vertical Wire的简称,是UL认证中的一种垂直燃烧试验方式。将试料保持垂直状态,然后利用瓦斯燃烧器燃烧15秒,间歇15秒,如此反复5次。其中任何1次燃烧不能熄灭,则续燃时间不得超过60秒。此外,重复5次燃烧时,不可点燃上方的旗或下方的棉。判断仅通过了该试验的电线具有规定的阻燃性,可在产品上标示“VW-1”。

发表时间: 2021-08-31

有用

下一问题: 什么是IP防护等级?

猜你想搜